结果:找到"无源光器件 中国移动 中国联通 通讯 DWDM LWDM",相关内容1000条
- 原理图中,器件的引脚能否移动?DXP中有这个功能,解锁引脚后引脚可以移动
- 原理图中,器件的引脚能否移动?DXP中有这个功能,解锁引脚后引脚可以移动。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图中,器件的引脚能否移动? 发帖人:dong2023 发帖时间:2023-08-19 21:58:00
- 降压DC-DC宝砾微PL88104封装SOT23-6L60V/600mA开关稳压器
- 应用领域:·功率计·分布式电源系统·电池充电器·线性稳压器的预稳压器·WLED驱动器概述:宝砾微PL88104是一款60V/600mA单片降压型开关稳压器。PL88104集成了一个高压侧80V/550mΩ和一个低压侧80V/350mΩ的MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供600mA的连续负载电流。峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。产品的结温最大为160℃,存储温度为-65~150℃,符合工业级温度要求。结壳热阻为34℃/W,结至环境的热阻为180℃/W,散热性能较好。特点:·600mA连续输出电流能力·4.5V至60V的宽输入范围·集成80V,550...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 中国芯 发帖人:邱先生66888 发帖时间:2023-05-09 14:08:00
- 数据中心FCSAN光互连解决方案
- 光纤通道(FC)网络主要用于数据中心的存储区域网络(SAN),能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。光纤通道光模块(FC光模块)即用于数据中心光纤通道存储网链路,FC光模块主要速率为2G、4G、8G、16G、32G、64G和128G。如图所示,根据第三方市场调研机构预测,由于数据存储容量的扩张,FC单通道速率稳步攀升。自2019年起,市场份额已经切换到16GFC和32GFC。(目前,单通道64GFC光模块还未成熟)。数据来源:Dell'OroSANQuarterlyReport1Q20,QuillinResearch4Q20SANQuarterlyMarketReport...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤通道,SAN,数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-01 18:07:00
- 5G前传中,移动及联通使用的方案是什么?
- 当今时代,5G网络正在如火如荼的建设中。其中,在建设5G前传网络时,运营商显然陷入两难选择。如果选择运维效率更高的有源WDM方式,成本就会增加;如果选择低成本部署的无源WDM方式,运维效率难以提升,未来无法匹配业务需求,运营商辛辛苦苦建设的5G网络也将失去意义。因此,中国移动及中国电信运营商希望寻找兼顾成本及运营效率的5G前传网络部署方式。俗话说,“鱼和熊掌不可兼得”。但5G承载领域通信人,借助创新打破了这一规律。半有源前传方案的诞生,让“鱼”和“熊掌”都成为可能。5G前传半有源设备方案特点是DU侧采用有源WDM,而AAU天线侧采用无源WDM,有效降低了成本,且通过有源设备的介入有效的解决了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无源光器件 中国移动 中国联通 通讯 DWDM LWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-26 14:41:00
- DWDM光模块知识扩展
- DWDM光模块属于密集波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内传送数据,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块是针对密集波分复用的光模块,它有45个通道可以选择(C17-C61),波长范围(1563.86~1528.77nm)。常见的DWDM光模块类型有:DWDMSFP、DWDMSFP+和DWDMXFP。由于DWDM光模块的通道间隔密集,适用于较远距离的大型光网络,如果您正在寻找长远距离的光模块并希望能有更好的可扩展性,易天光通信(ETU-LINK)的DWDM光模块是理想的选择。DWDM光模块的应用DWDM光模块可用于放大的DWDM网络、固定和可重构OADM的环型网络拓扑结构...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM光模块 DWDM中心波长 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-19 16:35:00
- SI24R12.4G校讯通技术支持资料
- 校讯通考勤管理校园无障碍考勤系统是由2台阅读器、1台信息处理器、后台平台和学生卡(有源RFID卡)系统组成。为判断进出,安装两台阅读器,两者之间要求间隔距离在10米以上,同时阅读器调节一定的角度,使两者之间信号覆盖区不产生重叠,在阅读器的天线一侧会加装屏蔽物,使阅读器背后的信号覆盖区变小。学生进出校门时必须带卡,进入时,首先被校外读头识别到传送到信息处理器,然后在一个短的时间范围内,又被校内读头识别到,数据同样传送到信息处理器。信息处理器在收到数据后自动进行处理判别,判定该卡所属学生进校了。然后信息处理器通过TCP/IP方式发送给远端的平台,由平台控制的短信平台给该学生家长发送短信。离校的情...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 校讯通 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-23 14:20:00
- 一分钟了解千兆与万兆光模块的那些事儿
- 听过最好的关于提问问题答案的一句话就是:问题即是答案,即你想知道的答案就在你提出的问题里。这句话言简意赅,又不失内涵。好了,不谈生活哲理了,今天将大家对于千兆光模块和万兆模块关心的一些事儿进行了汇总,我们来看一下答案是怎样藏在问题中的吧。千兆光模块和万兆光模块是什么?千兆,即千兆以太网(GigabitEthernet,GE),千兆以太网的速率是1250Mbps=1.25Gbps,为了方便,目前行业已基本达成共识也会叫1000Mbps;万兆,即万兆以太网(10GigabitEthernet,10GE)。千兆光模块:传输速率为1.25Gbps,即1.25G光模块,其封装形式为SFP和SFF,应用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 易飞扬 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-28 16:16:00
- SN12-B8是NB-IoT窄带物联网无线通讯模块,移动、联通版
- SN12-B8是一款NB-IoT窄带物联网无线通讯模块,此款是:支持移动、联通版的。SN12是一个超小型的NB_IOT无线数据模块。它是基于华为公司旗下的--海思芯片设计而成。SN12设计了丰富的外围接口和强大的软件支持平台,具备友好的二次开发软硬件平台,可以支持多种外围设备,外围通过56pinLCC邮票孔封装接口连接。支持AT等软件设计开发。支持UDP,COAP等协议。参考价格:¥52.84/个采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_193117.html数据手册:Simware_SN12硬件规格书_V1.3.pdfSimware_MD1...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: SN12-B8 是NB-IoT 窄带物联网无线通讯模块,移动、联通版 发帖人:模拟之家 发帖时间:2018-01-31 14:56:00
- 中国电子第一大展,立创商城多重惊喜邀您观展!
- 中国电子展已有53年的历史,是亚洲电子展览联盟(AEECC)五大成员之一,也是中国最权威的电子行业展会。第90届中国电子展已进入倒计时阶段,即将于2017年10月25日正式开幕!这场万种瞩目的中国电子行业盛会,立创商城又怎会缺席?!第90届中国电子展主题:信息化带动工业化,电子技术促进产业升级展会时间:2017年10月25-27日展会地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)地铁直达:乘2号线到龙阳路地铁站,换乘7号线到花木路地铁站。立创商城展位:W2号馆2A122号,从W2号馆北侧主入口进入,可快速找到我们!立创商城展位示意图:W2号馆2A122号想知道本届中国电子展将会有...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 立创商城 中国电子展 第90届中国电子展 发帖人:立创君 发帖时间:2017-10-19 22:26:00
- 相当补身的STM32资料和应用--找方案找创意必备资料!!!
- 以下资料,是我今年4月底参加的STM32中国峰会的资料,今天ST官方刚刚邮件通知和发放出来。正值第二届立创商城电子制作节日正在如火如荼的开展中,这份关于ST最新的资料和相关新技术简介,相信对大家搞产品和设计有较大帮助,特共享给大家!找方案,找创意2017年STM32中国峰会资料(资料分2部分),点击文件即可下载:分论坛的资料.rar研讨会的资料.rar文件目录,一睹为快:
- 所属专栏: 赛事动态 标签: STM32 中国峰会 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-06-02 17:26:00
返回